结果:找到"视频 C语言",相关内容555条
- 立创ERP操作教程视频链接合集
- 立创ERP软件概述:https://www.bilibili.com/video/BV1zM4y1U7cY/?share_source=copy_web&vd_source=e42b5332b76fa41a3a762787d93b802f账号体系:(如何创建账号、如何创建企业、如何加入企业、如何切换企业)https://www.bilibili.com/video/BV1ws4y177iB/?share_source=copy_web&vd_source=e42b5332b76fa41a3a762787d93b802f商品管理——商品目录、品牌列表:(如何创建商品目录、商品品...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 视频教程 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-02 17:07:00
- 30岁,今天决定成立自己的电子开发公司
- 93年的,30岁了,决定自己做老板,在湖北荆州。目前公司20人左右,可以承接,结构+电路+嵌入式程序+安卓软件+桌面软件+小程序相关产品开发。有需求的老板联系我。邮箱979954025@qq.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 PCB C语言 JAVA 安卓 小程序 发帖人:拳头电子设计公司 发帖时间:2023-04-07 22:10:00
- 招聘佛山C语言硬件工程师
- 公司名称:佛山市沃泰汽车用品有限公司公司网址:http://www.wtaiauto.com/工作地点:佛山禅城工作内容:汽车电子类相关应用开发,主要涉及汽车CAN数据读取,解析;电机调速驱动类硬件设计和编程。学历要求:大专以上电子/软件相关专业经历要求:工作经验一年以上或应届毕业生有参加电子竞技比赛经验语言要求:有英文阅读能力即可专业要求:具备以下专业至少1项以上。1.熟悉硬件设计,使用protell99或者AD工具。2.熟悉MCU单片机软件设计,使用C进行开发,熟悉STM32系列优先。3.熟悉汽车CAN总线数据破解优先。待遇情况:具体工作准确地点:佛山顺德禅城吉利工业园薪资待遇:6K--...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 佛山 C语言 硬件 发帖人:shaun 发帖时间:2021-11-22 15:50:00
- 几种音视频信号转换的比较,VGA转HDMI,HDMI/VGA转AV/S-Video,AV转...
- 目前市场主流的视频信号转换类芯片参差不齐,可单独或搭配各类桥接芯片做成方案。通过近几年做项目的使用体验,以下介绍几类数模转换芯片供大家做参考,性能还算是比较稳定的!今后还会不断更新各类音视频信号转换类芯片使用体验,希望能给到大家参考学习、帮助的机会,欢迎多多指教~~一、MS9282/MS9288AVGA转HDMI芯片方案,YPbPr/WII/RGBS转HDMI功能MS9282是外挂MCU,MCU型号不定,保证程序存储空间大于16K即可。因程序可以开发可控,除了做转换器等产品,做较复杂的系统级中高端产品,性能也极其稳定。但是,MS9288A是内置MCU,软件出厂固化且不可调试。目前WII转HD...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 音视频 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-09-26 17:02:00
- HDMI发射器、HDMITX、数字RGB/YUV转HDMI
- MS7210是一款HDMI发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI14b下的视频3d传输格式,分辨率最高支持4k30hz,最高采样率达到300MHZ,支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。输入:RGB565/RGB666/RGB888等输出:HDMI最高分辨率:4k30hz封装:QFN76MS7210与ITE66121FN为PINTOPIN芯片,可以完美替代ITE66121FN。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 音视频 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-30 10:36:00
- 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
- 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
- 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
- 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 C语言 基础 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
- STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
- 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 单片机 教学 实战项目 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
- 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
- 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 C语言 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
返回